This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:适用于Win10的TAS5766 GUI?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573797/tas5766mdcaevm-tas5766-gui-for-win10

部件号:TAS5766MDCAEVM

尊敬的先生:

我们将Win10用于TAS5766 GUI,它看起来无法调整音频格式- 4.41万Hz或4.8万Hz。

您知道我们如何解决此问题吗?

此外,我们如何将TAS5766 EVM的主板更改为44.1kHz? (默认值为48kHz)

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我已询问GUI开发团队PPC3 GUI是否支持Win10 (我认为应该支持Win10,但需要确认)。 对于PPCMB主板,所有采样率更改都通过GUI完成。 但是,这取决于GUI的设计方式。 通常,我们不会更改44.1 和48kHz的任何内容,因为采样率非常相似,不需要为GUI使用新的"模式"。

    上述陈述的一个例外是当您使用PSIA连接时,当您使用PSIA连接时,您可以设置任何所需的采样率/时钟频率/等,并且主板上的所有IC都被绕过。

    我将告诉您我从GUI开发团队收到的反馈。

    谢谢!
    科迪