This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105EVM-K:CAN'T可从任何EVM板输出获取音频输出。

Guru**** 2375630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573794/tlv320aic3105evm-k-can-t-get-audio-output-from-any-evm-board-outputs

部件号:TLV320AIC3105EVM-K

您好,  

我连接了EVM,遇到一些麻烦后,我能够启动并运行它,结果我不得不从National Instruments下载最新的驱动程序。 现在,我至少可以将软件GUI连接到它,而不会要求我"重试" USB连接。 与USB驱动程序无关。

在花了一整天的时间后,我不能简单地将信号发生器连接到线路2 L,并从耳机左侧通道(SE中)或左侧通道中的线路输出获得输出。 我已根据用户手册检查跳线和设置。 我记得有一段时间的产出,但很快就消失了。 看起来硬件没有出现僵硬的偏压,中心参考电压四处浮动或漂移。 然后,信号开始脱离正弦波的正极。 我认为可能是ADC参考电压未设置。 不管怎样,如果有人有这个问题,请告诉我。 我可能只是操作员的错误。 盯着屏幕看几个小时可能会让您错过一些盯着您脸上的东西! 我已经按下了GUI上可以想象到的每个按钮,但除了偏移漂移输出之外,我什么也没有。 也许我只是有一个坏板? 我注意到,如果我从信号发生器中提高输入电平,信号将会出现。 也许会暂时导致输入自我偏倚?

谢谢!

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jerry,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我建议尝试几种方法,以确保ADC和DAC部分能够正确和独立地工作。

    首先,按照用户指南中的说明,将所有跳线置于默认状态。 之后,在GUI中选择其中一个回放预设配置。 这将完全配置EVM以使用其中一个模拟输出(我建议开始尝试线路输出引脚)。 然后,确保PC正在识别EVM。 开始播放音频文件(您可以使用Windows Media Player)。 在音频文件中,确保将EVM选为回放设备。 线路输出处应能听到任何声音。 如果这不起作用,请尝试使用其他播放配置。

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.