This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:自适应模式

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573970/pcm3070-adaptive-mode

部件号:PCM3070

你好

 

我的客户正在设计 用于 使用PCM3070试运行音频产品的软件。

 

我的客户正在使用3个卷。

第 44页有两卷(L/R) i2c寄存器,第45页有主卷。

GDE会自动找到它。

不管怎样

当客户想要更改主音量(第45页音量)作为自适应模式时,  

客户应使用 第44页注册表1来交换系数?

我们知道i2c日志记录, 应该切换 缓冲区以更改卷。

 

我在第45页中没有找到“DAC系数缓冲开关”,因此即使组件(主卷)  也是

在第45页,我建议客户使用第44页注册1进行交换。

正确吗?

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San

    正确。 第44页/寄存器1用于控制自适应过滤以及缓冲区切换。 特别是,位D0用于在下一个帧边界处切换缓冲区。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.