This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:开机后PBTL重置

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573691/tpa3116d2-pbtl-reset-after-power-up

部件号:TPA3116D2

我是否可以在接通主电源时使用SDZ信号使IC切换到PBTL模式? 例如,如果我将SDZ放置在低位,则将Linn和LINP线系在低位。 现在将SDZ高度拉高,芯片是否会进入PBTL模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murray,

    我正在研究这件事,稍后会为您提供反馈。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murray,

    是的,切换SDZ可以通过您的程序启用PBTL模式。  请注意  ,在将BTL模式更改为PBTL模式时,也必须更改输出电路。  当从PBTL模式返回到BTL模式时,如果输出电路未更改,则会出现过电流故障。

    此致,

    郑少文