This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:CAN PCM9211在DIR输入中未检测到数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573558/pcm9211-can-pcm9211-detect-no-data-in-dir-input

部件号:PCM9211

您好,Audio的一位客户询问PCM9211是否检测不到DIR输入的数据。 它不是非PCM数据。 只是外部DVD/CD停止播放时不会发生任何数据。

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    设备的DIR接口将检测无数据事件为错误,此事件将通过引脚1 (ERROR/INT0)报告。 发生这种情况时,PCM9211的数字输出将被静音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Diego,我看不到DIR不会给出数据错误。 它是否为REG 0x25中的有效EVALID?

    此致,
    KES