This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:OUA或OUTB,哪一个是左通道?

Guru**** 2375800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573508/tas5760m-outa-or-outb-which-is-the-left-channel

部件号:TAS5760M

您好,

我们开始使用TAS5760MDAP为放大器设计原型板,但遇到了一个非常基本的问题。  LSI有SPK_OUA+/-和SPK_OUTB+/-;您能告诉我们哪个是左通道输出吗?  我们计划使用的输入格式是I2S。

提前感谢!
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Yamaoka-san,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    左通道来自I²S Ω 的输入将通过输出A进行流式传输

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    你非常感谢你的澄清。  如果我们没有在数据表上遗漏它,我们希望它能得到清晰的描述。

    再次感谢。
    此致,