This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5709A:TAS5709A EMC问题

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5709A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573382/tas5709a-tas5709a-emc-problem

部件号:TAS5709A

尊敬的TI专家:

我们有一个2.0 BT扬声器产品,它为音频功率级部署TAS5709A。 我们对产品进行了EMC检查,发现在400MHz检查点失败。 请您建议我们如何改进TAS5709A的EMC性能?  下面是TAS5709A输出级和EMC测量数据的图片。 彼得  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海华叶

    感谢您与我们联系并关注我们的设备。 我将对此进行研究,并在明天与您再次进行探讨。 同时,我向您发送了一个连接请求,以便您可以向我发送您的布局。

    此致,
    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    我已通过私人电子邮件向您发送了设计文件。 请您帮我审阅我的设计,并在适当的时候给我意见。 我真的想结束这一案例并继续前进。 非常感谢您的帮助。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

     

    您是否在设计双层板? 根据您发送的文件,情况似乎是这样,我只是想核实一下。

     

    以下是一些有助于提高EMC性能的指南。 如果您需要更多帮助,最好拥有材料明细表和设计文件本身,而不是电路板布局的PDF。

     

    • 示意图
      • 添加更多去耦帽(每个电源引脚一个)
    • 布局
      • 使去耦帽尽可能靠近设备,并在其周围路由其他信号
      • 具有实心GND平面(平面中无断裂)
        • 如果您在GND平面中确实有中断,并且在这些中断上运行输出线,则会降低EMC性能
        • 一般而言,运行方波在GND平面中中断会降低EMC性能
      • 保持短接地回路
    • 组件
      • 查找低DCR屏蔽电感器
      • 查找低ESR电容器

     

    我希望此信息对您有所帮助,如果您需要更多帮助,请告知我们。

     

    此致,

    Brian Angiel