This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:EVM仅集成了37dB

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573288/tpa6166a2-evm-corsstalk-only-37db

部件号:TPA6166A2

大家好,

客户仅测试了37dB的tpa6166evm串扰(带有AP,33Ohm电阻 器20mW),测试条件和方法 符合数据表。

请帮助您再次测试并了解如何改进?

非常感谢您的支持,

Kevin Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    您是否已将负载连接到主板上的耳机插孔? 3.5 mm 插孔使用公共接地,这会影响串扰性能。 某些EVM设计为在板上安装负载电阻器以测试串扰性能,但不幸的是TPA6166A2不是其中之一。 您能否卸下插孔连接器并以不同的方式连接负载,以查看是否有改进?
    我也会尝试测试我们的其中一个EVM。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    已拆下插孔,33欧姆电阻器已连接至6166输出。 您可以使用EVM进行验证。 非常感谢您的支持,

    Kevin Dang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我在实验室中测试了其中一个TPA6166A2 EVM,并获得了此消息中所附的图解。
    我在25mW THD+N = 1 % 时使用了33欧姆负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)