This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:与TAS5624A集成并输出用于图形均衡器

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573183/tas5558-integration-with-tas5624a-and-output-for-graphic-equaliser

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5624ATAS5624

所以我有一个TAS5558处理器和TAS5624A D类输出的设计,但是我希望将3.3V振幅音频信号发送到我的DSP以获得图形均衡器。  

我的想法是从两个地方获取信号:来自TAS5558的PWM信号输出并对其进行过滤,或者电阻器将来自TAS5624A的差分输出(我在BTL模式下使用它)。

从信号完整性的角度来看,人们是否对哪一项更好提出了建议?

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Freddie,

    如果您只使用一个TAS5624,则您应该从TAS5558获得额外的未使用PWM输出。 我建议使用这些输出而不是TAS5624输出,因为您不想在那里添加额外的电路。 使用额外的PWM输出应该对电路的其余部分毫无影响。

    此致,

    -Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,当然! 您是否可以将音频路径多路复用为同时输出到多个PWM输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以!

    详细信息在数据表中,但如果您需要帮助,请告诉我。

    此致,

    -Adam