This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:输出下拉,测试方式

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573227/tpa6132a2-output-pull-down-test-way

部件号:TPA6132A2

您好~客户使用TPA6132A2进行耳机输出,他们在每个OUTL上使用10k欧姆下拉电阻器,输出端检测耳塞插孔。 如果在OUTL/R上10k下拉不是问题,我需要建议

我还需要一些建议,用于TPA6132耳机输出的一般测试是什么类型? (例如,THD:在3 % 中,等等...)

是否有PC软件通过将TPA6132 OUTL/R ->与PC Line In之间的音频线路连接来测试音质?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    10k下拉应该不是问题。 它可能会降低少量输出电压,但不会太低,因为与扬声器相比,这是一个真正高的阻抗。
    您可以测试频率响应THD+N以保持低于10 % 或最好低于1 % 输出功率。
    我目前还不知道有什么软件可以做这件事。 AP系统通常用于音频测试。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)