This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:单一供应问题

Guru**** 2523000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571461/tpa6120a2-single-supply-questions

部件号:TPA6120A2

我在单个30V电源上使用此电压,当参考输入到中轨(15V)时,我看到输出端存在相当大的直流偏移。 在EVM上,我最初将XIN+引脚偏置为15V,并使用20k电阻器,但发现将这些引脚减少到5k有很大帮助。 如果您对单个供应操作的跟单信用证抵销有任何意见,我们将不胜感激。

此外,在我们正在开发的产品上,我们使用VQFN封装。 我无法使其输出低于15V中轨参考电压的任何内容。 除了封装更改之外,电路与我们的EVM看起来是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    欢迎使用e2e。
    建议在分体电源连接中使用TPA6120A2。 此设备在输出处的偏移不会增强。
    您能否分享您的原理图? 您是否仅对积极的输入进行比较?
    输出低于中轨参考值的任何内容是什么意思? 信号是否在中轨参考之上或之下变化? 您应该在输出端使用串联电容器来消除中间偏压。
    如果您不想在论坛上分享您的示意图,可以将其发送至我的地址ivan.salazar@ti.com。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    感谢您提供有关单个供应操作的偏移的信息。

    示意图已通过电子邮件发送。 所有输入均偏置为中等。 信号变化高于中型参考,但不低于。 正在使用输出电容器。

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    您是否收到了示意图? 我比较了评估版(工作正常)和我们最新的硬件(不工作)。 直流偏压点在每个引脚上匹配。 此外,我们在2个完全不同的PCB上包括VQFN部件,它们的行为相同(不工作)。 我知道建议使用拆分电源模式,但是VQFN封装是否有某些东西会阻止它在单电源模式下工作,而HSOP封装则不会这样做?

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我现在已经修改了我们的主板以支持双+/-14.5V电源,问题仍然存在。 我已通过电子邮件向您发送了反映此情况的更新示意图以及显示问题的波形。 您是否发现原理图有任何问题? 同样,这不是HSOP包的问题,而是我们的经验中的VQFN。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    关于裁剪问题,我已经确定了问题,它与6120无关。 感谢你的帮助。

    彼得