This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输入偏置电平

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572849/tpa3255-input-bias-level

部件号:TPA3255

关于输入电压电平,我唯一能找到的规格是最大输入电压摆动,峰值-峰值 为7伏。 此摆动相对于什么电压? 我猜是高于地面4伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    输入端需要一个直流阻断电容器。因此,无论您向该输入端应用的交流信号,从正峰到负峰值之间的电压都不应大于7伏。 电容器将移除任何直流组件。

    为了澄清,假设电容器前面的输出是7 V峰到峰值1kHz正弦波,直流偏移为6V。这将使正峰相对于接地为9.5V,负峰相对于接地为2.5V。
    峰值到峰值电压为9.5 - 2.5 = 7V

    在直流阻隔盖之后,您所得到的只是7V pk-pk 1kHz正弦波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    这不能回答我的问题。 如果交流摆动电压为零,输入的直流偏置电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我对误解表示歉意,我只看到一个问题。

    输入电容器设备侧的直流值为AVDD/2。 这当然是关于地面的。

    根据数据表,AVDD (典型)= 7.75V

    此致,
    -Steve