This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:SENSE引脚的最大电压额定值

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572713/drv135-max-voltage-ratings-of-sense-pins

部件号:DRV135

大家好,

客户想要了解 +Vo,-Vo,+ SENSE和–DRV135的最大额定电压(参考接地)。

这是为了在接线错误的情况下进行评估。

谢谢,此致,

Needhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Needhu

    我的同事将很快回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    谢谢你。 我很期待。

    此致,
    Needhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Needhu,

    这些针脚处的电压不应超过DRV135数据表第5页上指定的输出电压摆幅。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)