This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:线路输出阻抗问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573059/tlv320aic3105-line-out-impedance-questions

部件号:TLV320AIC3105

您好,TI论坛成员:

我正在使用 TLV320AIC3105创建音频I/O设备,需要我来确定输入和输出阻抗。 到目前为止,我已根据网站上描述的方法测量了输入和输出阻抗: www.sengpielaudio.com/calculator-InputOutputImpedance.htm

两个通道的线路输入阻抗测量值为30kOhm,完全符合数据表中的20kOhm至80kOhm要求。 左通道测得的输出阻抗为32欧姆,右通道测得的阻抗为50欧姆。 但是,数据表中没有关于线路输出阻抗的说明。

因此,我的问题如下:

1)为什么测量的线输出阻抗不同? 我不会直接在从编解码器到输出插孔的线路上使用任何过滤和测量,因此编解码器和输出之间没有任何硬件会导致差异。

2)什么是标称编解码器线路输出阻抗? 32和50欧姆正常吗?  

3)是否有人能解释建议的最大10kOhm输出负载操作的确切含义? 2007/2008年2008年数据表中建议的输出负载最小为10kOhm,耳机输出最小为16ohm。 2014年版本规定最大输出电阻为10kOhm和16ohm耳机输出电阻。 如何解释这一点? 2007/2008年2008年修订版似乎指出,不推荐使用我的耳塞,但在线路输出上似乎效果良好。 2014年修订版似乎规定,不应连接阻抗大于16欧姆的耳机,但苹果耳塞已具有40欧姆阻抗。

提前感谢!

此致,
Remy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Remy,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我们不指定或测量这些输出的输出阻抗,但在通电时,线路输出应在100欧姆左右,而高功率输出应小于1欧姆。 当这些输出处于高- Z时,它们应该大于50 k欧姆。

    感谢您对负载电阻的观察。 实际上,16小时和10千欧应该是最小值,我们将通知此错误,以避免将来出现问题。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.