This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TAS5756M:2.1 立体声+单声道放大器系统的5756 m 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572996/starterware-tas5756m-problems-with-tas5756m-for-2-1-stereo-mono-amplifier-systems

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件: TAS5754M

工具/软件:Starterware

尊敬的:

2.1 立体声+单声道放大器系统的5756 m 问题  
我们现在遇到的问题是,将PA板连接到Android板时,扬声器没有音频。
问题:
1.我们用相同的寄存器配置两个芯片,对吗?
2.可否提供5756 m 的注册表?
3.我们发现SPK_MUTE LOW (~0.4V)在通过I2C配置芯片后,我们是否可以通过寄存器设置强制SPK_MUTE高?
4.我们使用3线I2S,当我们确定信号范围时,我们发现SDOUT没有波,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    放大器可以使用相同的设置进行配置(如果适合您),单声道/立体声配置是通过硬件进行的。 TAS5756的寄存器与TAS5754相同,因此您可以参考TAS5754M的数据表。 /SPK_MUTE是仅由硬件控制的输入;如果向此引脚提供逻辑低电平,放大器输出将被静音。 如果通过软件将SDOUT配置为来自一个放大器的数字输出,则这种行为可能是正常的。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师