This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:缺少控制台应用程序

Guru**** 2443720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572985/tas5760m-missing-console-app

部件号:TAS5760M

我拥有带PurePath主板控制台的TAS5760M EVM。

显然,我需要 一个通过PurePath控制台运行TAS5760M的应用程序。

是的,我在刷新可用应用程序的控制台时已登录。  

如何使TAS5760M EVM放大器准备就绪或测试变得如此复杂?

首先,我获得了下载控制台的批准(一天之后)... 现在我仍然 缺少一个应用程序。   在邮寄和直接 电话联系后,获得了一个到TI E2E...的链接

此致Thomas    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您发布问题。 您似乎在使用PurePath Console 3,TAS5760M EVM的评估是通过PurePath Console 1完成的。 不同的PurePath控制台版本用于评估不同的评估板,如PPC下载页面所示。 请转至mySecure Software 网页并下载PPC1,软件已预装TAS5760M插件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师