This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3002D2:TPA3002D2热关机

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3002D2, TPA3110D2, TPA2000D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572648/tpa3002d2-tpa3002d2-thermal-shutdown

部件号:TPA3002D2
主题中讨论的其他部件: TPA3110D2TPA2000D1

您好,

TPA3002D2是否具有热关闭功能?
如果是,您能否告诉我热关机的规格?

此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itali,
    TPA3002D2具有热保护。 当内部模具温度超过150°C时,设备进入关闭状态 请注意,TPA3110D2上的皮肤故障不是锁定故障。 当温度降低20°C时,故障将被清除
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,郑肖恩

    感谢您的回复。

    很抱歉,我误以为是部件号。
    TPA2000D1正确。

    TPA2000D1是否具有热关机功能?
    TPA2000D1是否与TPA3002D2类似?


    此致,
    意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itali,
    TPA2000D1是一款低功耗音频放大器,很抱歉我对它不是很了解。 请在论坛中使用正确的部件号重新提交问题,以便TPA2000D1上的正确应用工程师能够看到并回答您的问题。 很抱歉不方便。

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,郑肖恩

    感谢您的确认。

    我将使用正确的部件号重新提交问题。


    此致,
    意大利语