This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:OUTL引脚的电压范围

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572691/pcm5142-voltage-range-of-outl-pin

部件号:PCM5142

您好,

满刻度单端输出的电压范围为2.1V RMS (在OUTL引脚上)。 该值的准确性如何?

我们使用的PCM5142能够为我的电路生成精确的信号。 因此 ,我们准确了解此值非常重要。

我看到电压为2.15VRMS。 它比我在数据表中发现的电压高0.05VRMS。

请对上述内容作出评论。

P.S: CPVDD为3.305V而不是3.3V,AVDD为3.35V。  这是否会影响OUTL电压范围? 如果是,它们之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raja,

    我们提供的2.1Vrms的规格是在数据表中描述的条件下测量的,PCM5142的输出来自模拟电源,因此任何变化都可能影响典型值。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师