This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A是否支持USB音频2.0 规范

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571864/pcm2912a-does-the-pcm2912a-support-usb-audio-2-0-specification

部件号:PCM2912A

您好,先生:

作为标题,PCM2912A是否支持USB音频类2.0 (UAC2)规范? 如果否,我们是否有新设备支持(1) USB音频2.0 规范(2)具有耳机检测功能的单芯片USB编解码器?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年03月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    PCM2912A完全符合USB 2.0 规范;此设备是我们最新的USB编解码器。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Diego。

    很抱歉让人感到困惑。 我们询问有关USB音频类2.0 规格的信息。 PCM2912A是否与其兼容?

    此致,

    陈耀恩

    2017年04月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    感谢您的反馈,PCM2912A使用操作系统中USB音频设备的内置驱动程序,我们需要执行一些测试以检查此设备是否可以与Class 2.0 驱动程序配合使用。 我会尽快回复任何更新。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师