This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:为什么向下拉9号插针时耳机插孔停止工作?

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572044/pcm2707c-why-does-headphone-jack-stop-working-when-pin-9-is-pulled-down

部件号:PCM2707C

代客户记账:

“启用I2S输出模式后,为什么PCM2707会关闭耳机插孔?  在PCM2707C上,拔出针9 (FSEL)时,您处于SP/DIF模式,并且演示板上的耳机插孔工作正常。 当您下拉插针9 (FSEL)时,您处于I2S模式,耳机插孔停止工作。"

我在数据表中没有看到这方面的任何内容,您能否帮助我了解内部功能,以及是否可以在启用I2S输出模式的情况下保持耳机插孔处于激活状态?

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    感谢您发布此问题,我们将在EVM中检查此行为,并将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason

     

    PCM2707C只有一个来自USB音频设备的输出。 当PCM2707C的引脚9 (FSEL)设置为'0'时,I²S接口将用作设备的输出。 在此操作模式下,来自USB接口的输出将通过DOUT (引脚17)从I²S接口传输。 I²S Ω 接口的输入(DIN,引脚4)将用作DAC输入,耳机输出的源。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师