This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200AUDBOOST -将PCM数据转换为WAV

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572587/cc3200-cc3200audboost---convert-pcm-data-to-wav

部件号:CC3200

尊敬的TI社区:

我有一个cc3200和一个音频增强包

我已成功运行演示,我观察到通过UDP发送的数据包是原始PCM数据

我想将原始PCM数据转换为wav格式! 如何实现这一目标?  请详细解释!

一旦完成此操作,如何从闪存发送此文件并将其附加到http请求?

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为这方面没有官方的例子。 我认为您需要自己创建WAV容器。 这一主题可以是一个良好的起点: stackoverflow.com/.../convert-from-pcm-to-wav-is-it-possible

    一月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    我相信这只是通过在PCM数据中添加标题来实现的。 你必须研究一下到底是什么。

    也许音频论坛中的某个人会认识到自己的存在

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此帖子从此处移到此处

    此致

    Shashank