This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4560:+30V / GND而非+/-15V电源是否正常?

Guru**** 2664125 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572436/rc4560-supply-of-30v-gnd-instead-of--15v-ok

部件号:RC4560

我想用一个原理图,使用RC4560,它由+/-15V供电,而是使用+30V / GND作为+/-电源,因为我为其制作电路的吉他放大器可以产生+30V,但没有负电压。

是否有人知道OPAMP是否适用于此电源设置?   我假设它会,因为整体差分电压相同。

我知道周围的电路也必须改变,但我主要关心的是用+30V/GND电源使OPAMP熔断。

谢谢。

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    30V是30V,设备不知道差异。
    请记住,数据表是从+/-15V的角度编写的,因此请进行相应的调整。