This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM55:PCM55HP,PCM55HP-1和PCM55HP-3之间的差异

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571888/pcm55-difference-between-pcm55hp-pcm55hp-1-and-pcm55hp-3

部件号:PCM55

您好,  

很抱歉询问有关旧设备的问题,但我想知道PCM55HP,PCM55H-1和PCM55HP-3之间的区别。

在查看数据表时,我找不到有关差异的任何信息。  

在性能或功能方面是否有任何差异?  (如果是,请告诉我有何不同)  

或者,是否只是包装上的差异,如铅-抛光材料?

我希望没有性能/功能差异,  

提前感谢您的帮助。  

此致,

乐天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raku,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    如您所述,此设备相当旧,实际上已列为过时/NRND,因此我们不再为其提供支持。 关于您的问题,对于您列出的任何版本,该部件的性能或行为应该没有区别。 我强烈建议使用我们的新零件进行新设计。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    非常感谢您的回复。  

    此信息很有帮助。  

    谢谢,此致,

    乐天