This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TAS5717EVM:TAS5717

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572071/webench-tools-tas5717evm-tas5717

部件号:TAS5717EVM
主题中讨论的其他部件:TAS5717

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我们使用TAS5717/19EVM板与主板MC57xxPSIA连接时,连接后,取消检查关闭和静音,我们无法在 I2C中读取数据,这是我们可以处理的事情,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

     

    感谢您与我们联系。 您是否已查看 有关配置TAS5717EVM环境变量的应用说明? 完成本文档中所述的设置过程可能是您问题的答案。 如果不是,请告诉我,我将进一步研究这一点。

     

    此致,

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Angiel,
     
    非常感谢您的善意帮助,现在问题解决了,再次感谢!
     
    此致,
    陈小恩
    上海器件分析操作
    电话:+86-21-2307.141万
    电子邮件:shawn-chen@ti.com