This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5132:自举电容器

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572241/tas5132-bootstrap-capacitor

部件号:TAS5132

你(们)好

关于TAS5132EVM,使用了C_BST = 33nF。

我相信它是用于功率级的高侧自举电容器。

在这方面,我们正在考虑以下情况。

1.在OUT X和BST_X之间短路
2.未插入自举电容器。 (在OUT X和BST_X之间打开)

您能否告诉我每个箱子的上部可能损坏设备?

如果存在损坏的可能性,TAS5132的保护是否可以正常工作?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须使用自举电容器。 在这两种情况下,如果您使用不带引导的设备,则设备将无法正常工作或会损坏。
    它们是正常工作所必需的。 请勿拆下这些电容器。