This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:根据针脚安装印刷电路板

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571667/lm675-pcb-mounting-according-to-the-pin-out

部件号:LM675

团队,

给定15 mm 的最大高度限制,LM675能否水平安装在PCB上? 您是否发现任何问题?

请告诉我

这是一件紧急的事。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bo345,您好!
    为了获得更好的支持,我已将您的帖子移到音频放大器论坛。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bo345

    我认为它不应该导致任何问题,但您应该注意针脚不会断裂。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师