Other Parts Discussed in Thread: PCM4222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM4222 当使用TDM8模式并联4个PCM4222 IC时,我是否需要每个IC的额外时钟缓冲,或者我是否可以并行处理这些输入?
我将使用EVM原理图中的前端电路,该电路利用CLK源->缓冲器->分压器路径。 所以我问在这之后我是否需要额外的缓冲区来隔离PCM4222的每个时钟输入
谢谢