This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:PGA2500上的GPO噪音

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571789/pga2500-gpo-noise-on-pga2500

部件号:PGA2500

我正在设计一个PGA2500底座前置放大器,并且有一些垫和模型要切换。

我可以使用optomos继电器通过GPO从PGA2500切换体模电源以将其隔离

Digita噪声或仅使用N和P通道MOSFET。

要打开/关闭电极垫,我找到了双极低噪声开关。

我的问题是,我是否需要将GPO与PAD开关和幻象开关隔离。

我知道GPO是为这项工作设计的,但它们是否包括任何噪音隔离?

另外,如果我使用光电管进行幻象电源切换,我需要8mA @ 5V。 我找不到

有关电源的GPO输出规格。谁知道?

我将为MOSI Miso线路使用SPI隔离器,这样我就可以从MC运行额外的跟踪来操作垫片和幻象电源开关

但是,如果GPO的噪声低,那么是否更愿意使用它?