https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571720/tlv320adc3101-snr-details
部件号:TLV320ADC3101主题中讨论的其他部件:PCM1862,
您好,
我想知道这部分的最小值(80dBA)和平均值(92dBA)之间的差异。 这种差别比PCM1862的差别要严重得多。 同时,数据表中的FFT仅显示这两个ADC之间的大约10dB差异。在平均值上,这大概是正确的。 在最小值上,则不是。
TLV320ADC3101具有PCM1862所不具备的功能,我很乐意使用它,但在我的应用中,80dB将不可接受。
我的问题是- 80dB SNR的性质是什么? 是低频闪变噪音(我可以滤除),还是SNR取决于日期代码或工厂?
此外,信噪比是否在100Hz - 10kHz范围内?
谢谢!