This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:有关数据表中SNR规格的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, PCM1862, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571718/tlv320adc3101-question-regarding-snr-specs-in-datasheet

部件号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他部件: PCM1862PCM1864

希望为音频应用选择ADC

问题:

 

TLV320ADC3101数据表将SNR列为平均值92dBa,但仅为最小值80dBA。 平均值和最小值之间的差异似乎过大;PCM系列ADC的差异为5dB。

1) 拼写错误还是问题?

2) 现实是什么?

3) 可能是闪烁噪音?  数据表中的图形看起来平坦,显示噪声基低至-120dB。

 

考虑将其用于工业PA放大器,且SNR必须>80dB。 信号链的其余部分良好,但ADC可能会成为瓶颈。 当然,ADC处的80dB是一个问题。

 

4)  专家是否有任何建议?

 

有 两种适合 设计的ADC型号,PCM1862或TLV320ADC3101,由于TLV320ADC3101具有小型DSP功能,因此更倾向于TLV320ADC3101。

用于 多达4个单通道ADC,但 PCM1864上存在一个缺点 ,因为TSA5558似乎不支持I2S输入上的TDM。 因此,连接到不同I2S输入的几个立体声ADC就足够了。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,您好!

    这些值不是打字错误。 TLV320ADC3101 SNR测量是在以下测试条件下进行的:

    25°C时,AVDD = 3.3 V,IOVDD = 1.8 V,DVDD = 1.8 V,FS = 48 kHz,16位音频数据,0-dB PGA增益,选择IN1输入和交流对地短路,A加权滤波器和20kHz低功率输出滤波器。

    在上述条件下,SNR通常为92dB。 它可能变化到80dB。 但是,可以通过修改几个ADC3101函数(如PLL系数和处理块)来改进此SNR值。 此外,良好的布局设计将确保SNR级别达到最佳。 如果您有兴趣,可以在下面的Wiki文章中找到一些布局注意事项:

    e2e.ti.com/.../3377.common-noise-issues-in-codecs

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.