This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5132:进入VDD的电流的绝对最大额定值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571261/tas5132-absolute-maximum-ratings-of-the-current-into-vdd

部件号:TAS5132

你(们)好

您是否具有流入TAS5132 VDD的绝对最大额定电流?

我们想知道会损坏设备的VDD电流值。

(损坏意味着IC内部短路,接线熔断等)

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们不指定最大电流值,因为这在很大程度上取决于设备内部的损坏程度。

    根据数据表,VDD和AGND之间的绝对最大额定值为-0.3V至13.2V。

    VDD电流在50 % 占空比操作中指定为最大9mA,在空闲或重置模式下指定为8mA。

    只要电压保持在ABS最大值范围内,就不应发生损坏。

    此致,

    -Adam