This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:增益较高

Guru**** 2901690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583870/lm4871-higher-gain

部件号:LM4871

数据表说明LM4871应在低增益配置中使用。 我们发送至LM4871的输入信号的振幅低于0.5 Vrms。

放大器的最大增益建议是多少?

我们目前正在使用5V电源,4欧姆负载和Ri=21k,RF= 47k,音量仍然不足。

谢谢!  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    始终建议将增益设置为2V/V 您可以增加增益,但音频质量可能会更差。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,

    2V/V是什么意思? RF的最大值是多少(假设Ri=21kohms)?
    它是一个语音应用程序,没有HiFi音乐。

    此致,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    这意味着增益= 2。 您可以为RF选择任何值,但应考虑到最佳性能,增益应设置为2或更低。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é。

    谢谢。 您建议哪种前置放大器达到1-2 Vrms? 我们只需要单声道。

    此致,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    您可以看看 Opas,这些类型的设备类似于前置放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在通过耳机输出驱动LM4871。 我假设耳机输出的阻抗较低,例如50-120欧姆。

    我是否应该通过选择Ri = RF = 100欧姆并相应地调整CI来匹配LM4871设计的低阻抗?

    您是否有由耳机放大器驱动的LM4871参考?

    此致,Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    如果耳机阻抗非常低,则可能需要匹配设备阻抗。
    由于LM4871的设计与输出设备类似,因此我没有任何关于此类应用的参考。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输入阻抗是否可以低至100欧姆? RI = RF = 100欧姆?

    或者有什么限制?

    此致,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    我认为您的应用可以正常工作,但始终建议使用高于1kΩ Ω 的电阻器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师