This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:SPK短,但注册页044,46均未更改

Guru**** 2350860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/579551/tas2505-spk-short-but-the-register-page-0-44-46-are-all-not-change

部件号:TAS2505

鹿

   当我们使用TAS2505EVM 和CodecControl GUI并测试加载短状态时。

1)当HPOUT对GND短路时,寄存器页044和46更改,  

2)当SPKP对SPKM短路时,找到注册页044和46没有什么区别,你能给一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    第0页上寄存器44和46上的标志仅适用于HP当前事件。 这些标志不会在扬声器输出短事件中触发。 扬声器短路保护会关闭扬声器驱动器,但不会在寄存器44和46标志上报告事件。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Š,

         从 下面的BBS,,这与您的观点不同。 你能不能去找个公司? 当SPK输出短路时,将更改哪个寄存器? 第21页上TI的另一个文件(SLAU472–2013年2月)表示 扬声器较短时有一个标志。

    e2e.ti.com/.../33.1456万

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ivan Š,

    从下面的BBS,,这与您的观点不同。 你能不能去找个公司? 当SPK输出短路时,将更改哪个寄存器? 第21页上TI的另一个文件(SLAU472–2013年2月)表示扬声器较短时有一个标志。

    e2e.ti.com/.../33.1456万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    我将验证这一点。 设备正在保护,但任何标志都在更改。
    我会在收到更多信息后立即与您回复。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan
    任何反馈?thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan
    另一个问题,如果我们要添加LC滤波器,您能否给出典型电路参数? Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Class_2D00_D_5F00_LC_2D00_Filter.pdf

    您可以查看随附的文档,以查找D类放大器上使用的一些滤波器值。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器