This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5719耳机输出短路保护

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585237/tas5719-tas5719-headphone-out-short-protection

部件号:TAS5719

团队成员,您好!

 

客户对HP_PWML/R针脚处的短路保护有疑问。

我不相信TAS5719具有过电流保护功能,但是TAS5719不会中断,即使HP_PWML/R引脚通过引脚插孔连接到GND (短条件),因为TAS5719输出功率太小。

 

正确吗? 我想确认HP_PWML/R针脚和GND之间的短路情况。

 

非常感谢您的建议。

 

此致,

Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akihisa,您好!

    我已联系我们的设计团队确认这一点。 我会在收到回复时跟进。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akihisa,您好!

    这是正确的。 HP PWM引脚没有短路保护。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯-桑,

    非常感谢您的回答。

    很抱歉,收到您的评论后,我没有立即回复。

    此致,
    Akihisa Tamazaki