This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:有关TPA3110D2的问题

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580594/tpa3110d2-questions-about-tpa3110d2

部件号:TPA3110D2

测量DRV602PWR+PA3110D2中的信号,TPA3110D2PWP电压为-0.7V。  

问题:  

  1. 为什么 TPA3110D2PWPR的电压级别低于“0”  
  2. 如果 TPA3110D2PWPR的电压级别低于“0” 电压,它是否会使扬声器失真  
  3. 是否有任何方法强制LINP输入电平启动高于"0V"?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加两个问题,
    4.LINP输入电压的振幅和直流限制是什么?

    5.我们使用的扬声器阻抗是5.6 欧姆,当TPA3110D2PWPR输入信号2Vp-p和增益设置为26dB时,输出电流波形失真,这是正常的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4 LINP输入中是否存在任何电压限制?
    5.客户使用TPA3110D2驱动5.6欧姆扬声器。TPA3110D2的电流信号是输入2Vp-p (CH4),并配置26dB增益,TPA3110D2在CH1中发现其输出电流失真。 这在TPA3110D2中是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter! 您是否在Shawn的帮助下离线关闭了此项? 谢谢,Jeff