This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:寄存器设置(端口A--> TX+/-)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584146/dix4192-register-setting-port-a---tx--

部件号:DIX4192

尊敬的团队:

我想使用推荐的寄存器设置,以便在DIX4192中创建从I2S输入(端口A)到DIT输出(TX+/-)的路径。

谢谢,致以诚挚的问候

JY -三星帐户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ji-Yong,

    很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是,这 是一个相当旧的零件,我们没有此零件的可用参考代码。 我建议您在  安装之后尝试使用DIX4192 GUI中提供的示例代码。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师