This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552EVM:EVM不适用于I2S输入,但适用于模拟输入。

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552EVM, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585117/tas2552evm-evm-not-working-for-i2s-input-but-working-on-analog-input

部件号:TAS2552EVM
主题中讨论的其他部件: TAS2552

您好,

我正在使用TAS2552EVM使用I2S进行一些评估。 我可以使用模拟输入来获得D类放大器的工作。但我想使用I2S到PC来使D类工作,我设置了所有跳线并按照用户指南中的说明运行脚本文件,遗憾的是, D类没有输出。我检查了,只有MCLK正在切换。

请问是否需要设置任何设置才能使TAS1020将I2S输出到编解码器和放大器?

谢谢,此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,

    我目前正在处理此问题。
    但是,TAS2552应该能够使用外部I2S源正常工作。 外部源可以连接到JP3跳线。
    一旦找到TAS1020B此问题的解决方法,我将立即通知您。

    此致。
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我能否向您确认,这是否是使用PC输出I2S时的已知问题?

    谢谢!  

    KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,

    在尝试通过TAS1020B从PC播放音频时,EVM板出现了同样的问题。
    这不是TAS2552的I2S接口问题,但似乎是TAS1020B配置上的错误。
    我目前正在努力解决此问题,尝试找到解决方法。
    但是TAS2552运行良好,I2S接口可与连接到JP3的AP系统等外部I2S源一起使用。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    变通办法解决方案大致何时准备就绪? 我们是否可以将其脱机?

    谢谢,此致,
    KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,

    我一直在测试另一个TAS2552评估板,而这一个也通过PC连接与I2S正常工作。
    我正在测试的主板是最近从TI商店发货的全新主板。 我有的主板有这个问题,是一个比较旧的主板。
    您正在使用的评估板是否是最近发运的评估板? 我正在尝试找出导致此问题的原因。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    我认为我是新的,因为我在2017年3月也从eStore获得了它。 需要您的帮助,以了解新功能在您身边的工作原因。 我正在与此设备上的潜在客户交谈,确实有时间限制,我需要完成此工作,以便向客户演示。 否则,我们可能会丢失插槽...

    谢谢,此致,
    KH