This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:!紧急-编解码器规格

Guru**** 2516980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3107, TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/580392/tlv320aic3204-urgent---codec-specs

部件号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3107TLV320AIC3212

全部,

我正在寻找符合以下规格的音频编解码器:

-#2模拟输入立体声

-#1麦克风输入(单声道)

- 2号立体声线路输出(1个扬声器和1个耳机-集成D类放大器将非常好)

- I2S接口

-成本敏感型应用程序

我相信TLV320AIC3204是唯一符合要求的部件,尽管它没有任何集成D类放大器。

你有什么更好的建议吗?

请告诉我-这是一件紧急的事。

提前感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TLV320AIC3107也可以使用。 此编解码器具有单声道D类扬声器驱动程序。

    如果您正在寻找立体声D类扬声器驱动器,TLV320AIC3212可能是最佳解决方案。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    您是否确认TLV320AIC3204配备了音频编解码器中通常存在的增强麦克风前置放大器(+20/+30dB)?

    请告诉我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正确。 TLV320AIC3204和我们的音频编解码器具有麦克风前置放大器。 TLV320AIC3204前置放大器的增益范围为0dB至47.5dB。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.