https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584561/tas5760l-problem-with-playback
部件号:TAS5760L主题中讨论的其他部件: TAS5760M
您好,
我目前正在尝试使用TAS5760L (PBTL模式)播放来自ucontroller的一些音频,但在使用示波器进行检查时没有信号从其发出。
1.我有点不确定I2S要求的时钟速率是否可支持,我的MCK设置为2.9 MHz(64*FS),LRCK为4.41万 Hz,SCK为1.41 MHz。 我不太了解数据表上提供的支持SCLK速率表,能否验证时钟?
2.如果它们无效,是否有任何办法可以检查是否有其他DAC /放大器可以支持这些速率。
3.在模拟控制寄存器上,我如何决定应该具有的输出切换速率,我只需将其设置为默认值16*LRCK。
4,PBTL模式(模拟控制寄存器)的通道选择是什么?两个通道是否都连接到输出滤波器?
下面我分析了我的I2S,I2C总线和SPK_SHUTDOWN*引脚:
-Erblin