This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:询问TAS5719旁通盖设计问题

Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585307/tas5719-asking-for-the-tas5719-bypass-cap-design-concern

部件号:TAS5719

大家好,
对于TAS5719,参考设计在PVDD上使用220uF保护罩。
您能否告诉我,如果仅在PVDD上实施47uF,会出现什么问题?
如果在PVDD上使用3 pcs 47uF,是否正常?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    添加来自客户的问题。

    1.波纹和噪声要求? 例如:500mVp-p @20MHz?
    二,为了防止可听到的噪音,我们应特别留意1赫至25赫兹的频带,对吗?
    3. ESR和ESL的最低要求是什么? 如您所见,如果我们只是想满足220uF的要求,则波纹和噪声将由Cap ESR,ESL和负载电流转换率和步长控制。 然后,IEC将推定只放置带有强力ESR和ESL的电解电容器,在当前的原理图设计中,IEC使用3个具有极低ESR (2x mohm)的聚合物电容器,这应该能够提供更好的电源质量。
    如果可能,您能否提供这些参数,我们可以在PCB发布之前对此进行更多调查。
    5.这是闭环数字放大器吗? 所以它应该有更好的纹波抑制,对吗?
    6.是否需要输入阻气门? 和价值

    我们是否有应用说明来解释选择散装220uF保护罩? 或者在PVDD上使用小体积保护罩时电源的稳定性。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    您能否将我链接到您所指的参考设计? 我看不到数据表中的220uF保护罩或5719的参考设计

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    请参阅EVM用户指南。

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    EVM将来自电源的输入引入香蕉电缆输入。 由于EVM的电源未知,因此去耦必须保守,因此220uF保护罩也是如此。 有关选择去耦合上限值的指南,请参阅数据表的第20页和第58页。 此处未提及220uF帽。

    2)可听到的噪音为20至2万 Hz。

    5)它是开环放大器

    1,3,4,6)听起来,您的大多数其他跟进问题都取决于是否需要220uF上限。 如果客户现在不需要此盖,请告诉我他们是否还有问题,我可以进一步了解。 另外,我还需要一个示意图来回答其中的一些问题。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    对于客户的PCB,如何确定总容量值?

    对于第58页,我认为它用于耳机散装保护罩。 您可以确认吗?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    第58页上的去耦合盖部分用于PVDD电源针脚,该针脚用于扬声器输出。

    此应用手册 www.ti.com/.../slyt199.pdf 有一个很好的章节,描述了确定散装电容器值的设计过程。 如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Alex