This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:TAS5731

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583412/tas5731-tas5731

部件号:TAS5731
在“线程: LM3488”中讨论的其它部件

您好!

我是Rishi

我遇到了当前的消耗问题

没有任何声音,TAS5731花费了。 100mA/12V

来自TI数据表  

正常模式和重置的含义是什么?您是否有更详细的当前消耗数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rishi,

    正常模式的PDN和复位引脚都设置为高电压(因此设备不处于复位和断电模式),测试条件在数据表中的表上方注明(TA = 25°,PVCC_x = 18 V,DVDD = AVDD = 3.3 V, RL = 8 Ω,BTL AD模式,FS = 48 kHz)。

    您正在测量设备上的当前消耗数据并寻找这些数据? 您测量的100mA @ 12V是PVCC电源电流还是3.3V电源电流或两个电源中的电流总和?

    我不确定将PVCC电压从18V降至12V有多大程度会改变电流消耗,但如果您愿意,我可以在EVM上检查此情况。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Alex

    感谢您的回复

    100mA @12V,仅用于升压18V IC至PVCC (100mA@12-->67mA@18V)
    从以上电流数据来看,PVDD通常要花费32mA至50mA @18V

    我认为与参考TI数据相比,我的器件电流花费太多
    您能否为我提供在正常模式下失去电流消耗的指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rishi,

    为了阐明您正在以18V的电压运行TAS5731,并使用升压转换器将12V电源调节为18V?

    您是否知道升压转换器的效率是多少? 我认为升压转换效率在70 90 % 之间。 您的计算假设100 % 效率,但70 % 效率使您在18V时的电流低于50mA,因此我认为这可能是需要排除的。  您是否可以在18V电压下直接测量进入TAS5731的电流?

    您是否使用数据表所使用的相同条件? Ω=°μ A,DVDD = AVDD = 3.3 V,RL = 8 μ A,BTL AD模式,FS = 48 kHz。 您是否有可能在较小负载下使用该设备? 澄清这些测试条件将有助于我们在查看所使用的原理图之前,排除您观察到的高电流的潜在原因。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alex

    我核对了你的指引中的几件事

    是的,右侧 TAS5731 以18V的电压运行,并使用升压转换器调节12伏电压

    LM3488 (TI产品)的效率围绕90 %

    和4欧姆低音扬声器和8欧姆高音扬声器(每个声道)

    AVDD = 3.3V

    EVM电流为35mA@18V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rishi,

     LM3488的90 % 效率: 100mA*12V/18V*.9=60mA TAS5731的电流消耗,所以您认为这比预期的高一点。 您说您正在每个 声道上运行4欧姆低音扬声器和8欧姆高音扬声器。 您参考的数据表电流读数表示它们是"无负载"的。 连接这些负载可能会导致您遇到额外的电流消耗。

    此致,

    Alex