This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906:PCM2906 Windows 7

Guru**** 2355960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584362/pcm2906-pcm2906-windows-7

部件号:PCM2906

您好!

我的ADC在Windows 7中存在一些问题。

我已经构建了基于PCM2906的音频ADC,它工作正常,但在最初的3-5分钟内。 关闭此设备后,只有在Windows重新启动后才能连接新的USB设备。

可能会出什么问题? 电源? 或者外部冻存振荡器电容器? 也许还有更多...

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuriy,

    PCM1906C与Windows 7完全兼容,您可以在该设备的可用应用手册中找到(PCM290x和PCM290xC之间的主要差异)。 这表示该问题与设备的固件无关。 需要注意的一点是,您需要确保您使用的是PCM的"C"版本,能否验证这一点?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我刚刚检查过,我确实有"C"版 PCM2906。

    我还能做些什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuriy,  

    感谢您的反馈。 如果可能,请分享您的主板PCM2906C的示意图,这样我们就可以确定是否存在任何明显的问题。 负载电容器不应代表一个大问题,因为通常晶体不是常见的问题源。 能否检查PCM2906C的所有电源在发生故障时是否有效? 主机控制器也可能与从PCM检测到的驱动程序有关。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego!

    非常感谢您的帮助!

    昨天刚刚在工作时和关闭后检查了所有模式。 因此,所有电压都正常,但关闭后Vcom (14针脚)降至0.76V。 也许它可以提供帮助。

    这是我的主板示意图。

    带有一些输入/输出缓冲器的数据表连接。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,图片上传问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego。

    我已经发布了PCM2906主板示意图。 请告诉你,你对此有什么想法吗?

    非常感谢!