This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:S/PDIF通道状态位的内部音频处理

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584160/src4392-internal-audio-processing-for-s-pdif-channel-status-bit

部件号:SRC4392

您好,

如果通过S/PDIF输入端口输入的音频数据中包含以下通道状态位,SRC4392是否只能在音频数据字长度最大为20位的情况下执行内部音频处理?
或者,SRC4392执行内部音频处理时,音频数据字长度不超过24位,而不管通道状态位如何?

<通道状态位>
状态位32        :0 (字长:20位)
状态位35 ~位33:000

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    我的同事已收到有关您问题的通知,他将很快与您联系。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。
    我期待着从您的同事那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    我应该告知我们的客户该信息,因此,如果您对我的问题有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    很抱歉催促您,但您能否回答我们的客户问题?

    此致,
    加藤