This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100:PCM5100 EMC,插针2/4/6/7

Guru**** 2356530 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100, PCM5102EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585270/pcm5100-pcm5100-emc-in-pin-2-4-6-7

部件号:PCM5100
主题中讨论的其他部件: PCM5102EVM-U

大家好,

我的客户正在车载音频中使用PCM5100。 最近,他们测试了插针2/4中的EMC噪声,如下所示,请问您有什么意见,为什么他们可以在插针2/4上看到这样的EMC?


我上传了他们的PCB布局,您能否分享您的建议以改进布局,从而提高EMC性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery,

    我看不到该问题的针脚附近的示意图,请重新上传示意图吗? 引脚2和4用作充油泵所需的飞线电容器的接线端子。 从布局的角度来看,我们建议对模拟和数字接地使用单接地平面,我们已经看到以前存在的问题,即单独接地可能会导致汽车应用出现问题。 在充油泵电容器周围浇注地面也是一种很好的技术。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复! 以下是完整的SCH,请帮助检查它并分享改进的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery,

    感谢您提供完整的示意图。 电路似乎正常,因此问题可能与零件的布局有关。 如前所述,为设备配备一个接地平面,并在充油泵电容器周围浇注接地可能有助于解决此问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego Mel é ndez López ñ a,

    您能否分享有关此零件或相关应用程序的布局指南?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery,

    一般而言,我们建议遵循EVM的布局指南。 请参阅 PCM5102EVM-U用户指南,从中可以找到评估模块的布局。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师