This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV604:不使用UVP引脚时如何处理?

Guru**** 2591760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585378/drv604-what-to-do-with-uvp-pin-when-not-used

部件号:DRV604
主题中讨论的其他部件:DRV603

关于DRV603/604线路驱动器,如果我选择不使用UVP功能,我应该让引脚保持浮动,将其连接到PVDD,还是...?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:

    如果未使用UVP功能,建议将UVP引脚连接到PVDD。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美 谢谢伊凡!