This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584716/tpa3255evm-tpa3255

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3255

TI团队成员,您好吗?问您是否计划发布此EVM模块的光绘设计文件? 此外,此模块上是否内含音量控制,如果没有,使用此设备TPA3255控制音量的方法是什么? 是否有数字或模拟音量控制选项? 谢谢,Tihomir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tihomir,

    我可以通过电子邮件向您发送EVM光绘设计文件。 在E2E上查找我的朋友请求,以便我们可以交换联系信息。

    至于音量控制,TPA3255是固定增益设备,因此没有音量控制。 您必须在TPA3255的输入端控制音量,无论是模拟解决方案(如电位计控制的增益/衰减电路)还是数字解决方案(如ADC上的增益控制)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复,我的电子邮件是:tihomirt@ece.ubc.ca  

    如果你能把发芽器的文件,包括粘贴层给我,那就更好了。

    此设备TPA3255的固定增益是多少? 我了解Vin最大值= 3.9V。  

    此致,

    Tihomir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    抱歉,还有一个问题,建议将什么作为电源? 开关调节电源是否可接受? 您是否可以推荐任何TI解决方案?
    谢谢!

    Tihomir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tihomir,

    我已经发送了一封电子邮件,其中包含您需要的文件。

    增益可在数据表的7.5 电气特性表中找到。 对于TPA3255,其值为21.5dB。

    电源问题更难回答。 这完全取决于您的应用。 无论您想要什么 音频,您都可以找到低噪音设备。 就TI解决方案而言,我们拥有  D类放大器设计的200W连续PSU的参考设计。 如果您真的需要更多电源 ,您可以使用600W隔离PFC AVR电源评估模块。

    此致,