This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:快速通知音量更改

Guru**** 2360050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/585312/tlv320aic3254-fast-notification-of-volume-change

部件号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他部件: TMS320C6748

您好,

我使用的是TLV320AIC3254,它与TMS320C6748配合使用。  在各种情况下,我通过寄存器Page 1 / Register 59 and 60更改左右MICPGA音量。  我想向DSP提供即时反馈,关于新卷何时实际发生,在更改寄存器59或60之后。  我可以轮询第0页/寄存器36中的位,位D3和D7。  但是,这会有很多延迟,通过I2C通信到编解码器等。 是否有更即时的方式来通知DSP音量更改已生效?

此致,

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    不幸的是,验证ADC PGA是否已修改的唯一方法是使用ADC标志寄存器(第0页/寄存器36)。 如果您希望减少延迟,我建议您验证是否启用了软步进功能。 此功能增加延迟以增加/减少MICPGA。 您可以尝试使用第0页/注册81禁用它。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Luis。 我已禁用它。 这不是延迟,因为我需要确定地知道它何时发生(以协调输入流在逐个样本基础上发生的相关变化)。

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    第0页/注册36是验证PGA增益是否有变化的唯一方法。 因此,延迟将由I2C速度决定。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.