This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:关机顺序

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584902/tpa2026d2-shutdown-sequence

部件号:TPA2026D2

大家好,

数据表页面。23显示以下内容,我想问两个问题。



1)
"中断"表示什么? 我是否应将其视为"I2C访问"?

2)
我知道 有三个选项可禁用放大器,如下所示。
----------------------------------
有多个选项可禁用放大器:
•将SPK_EN_R =0和SPK_EN_L =0写入寄存器(0x01,6和0x01,7)。 此写入将禁用每个扬声器放大器,但让所有其他电路保持工作状态。
•将SWS =1写入寄存器(0x01,5)。 此操作将禁用大多数放大器功能。
•将VIL应用于SDZ。 此操作会关闭所有电路,静态电流消耗非常低。 此操作会将寄存器重置为其默认值。
----------------------------------
TPA2026D2是否有推荐的关机顺序?
在 将VIL应用到SDZ之前,您是否建议禁用扬声器放大器(SPK_EN_R = 0和SPK_EN_L = 0或SWS=1)?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    1)中断意味着在停机引脚电压被激活时不会改变或振荡停机引脚电压。
    2)不,没有。 但是,最好先以数字方式禁用放大器,然后再通过硬件禁用它,以避免像杂音这样的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose-San,

    2)感谢您的宝贵意见。
    您是否知道 禁用放大器(SPK_EN_R = 0和SPK_EN_L = 0或SWS=1)需要多长时间才能 将VIL应用到SDZ?
    我相信 我们应该 以评估的方式来决定等待时间,但我想请你作出评论,以防万一。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    您可以参考数据表的图29来查找此信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师