This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:简单BTL初始化和寄存器澄清请求

Guru**** 2506445 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/584287/tas5766m-simple-btl-initialization-and-register-clarification-request

部件号:TAS5766M

您好,TI:

我有两个关于TAS5766M的问题:

1) 对于测试和实验,什么是最基本的默认增益,无DSP,桥接负载,初始化和取消静音i2c命令块?

2) 对于我们的故障排除,是否存在比数据表上更好的寄存器定义?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    1.您的意思是否是由增益引脚控制的硬件增益? 我不太理解您的问题,能否详细说明?

    2.请你告诉我,哪些登记册令你感到困惑,我可以向你解释一下?

    谢谢你。

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1..... 不,我的意思是,我希望能够在绕过所有处理块的情况下使用AMP。  我希望它在简单DAC -> Amp模式下进行测试。  什么I2C写入可以实现这一点?

    问题2..... 我对第152-186页的说明很好奇。  但是,Pure路径控制台的头文件输出导致我们写入第0页和第1页上的所有“保留”寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dedrick:

    感谢您澄清问题。

    问题1的答案:实际上不需要I2C命令就可以将它用作DAC。 但是,如果音频输入是3线I2S,则需要一些I2C命令才能正确设置PLL。

    回答问题2:您提到的说明是流程的存储位置。 它是在执行头文件转储时自动生成的。 我认为您不需要对其进行任何更改。

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的,谢谢!