This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:输出通道映射到4.0 音频信号

Guru**** 2358840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/583965/tas6424q1evm-output-channel-mapping-to-4-0-audio-signal

部件号:TAS6424Q1EVM

您好,

我正在将PurePath控制台与TAS6424Q1EVM配合使用。

是否可以将4.0 声音信号的每个通道映射到评估板的输出通道?

我目前正在通过连接到Windows PC的USB接口使用该主板。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:
    让我们离线处理,我已在e2e收件箱中请求朋友的请求。 谢谢你。

    此致,
    图安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我使用TAS6424-Q1设计了一款主板。
    我无法解决我的VDD POR问题!
    读取0x13寄存器I获得0x20值,所有输出都是Hi-Z,0x0F寄存器具有0x55值。
    我读取数据表上的通电顺序,同时打开PVDD和VBAT,而不是VDD。
    我通过RC网络R=1.5欧姆C=100nF延迟VDD,但它不起作用。
    有人可以帮助我吗?
    能否获取TAS6424Q1EVM原理图以了解必须如何接通电路电源?

    此致

    Brennno